MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Posizione lamelle dopo movimento

Ad ogni movimento degli oscuranti cambia anche la posizione delle lamelle, a seconda della direzione di movimento. Al termine del movimento, le lamelle rimangono in questa nuova posizione. Con questa applicazione è tuttavia possibile spostare o riportare automaticamente le lamelle nella posizione desiderata dopo un movimento.

Tramite il parametro “Posizione lamelle dopo movimento” è possibile definire il comportamento delle lamelle dopo un movimento per ogni canale degli oscuranti.

A tale scopo sono disponibili i seguenti parametri:

  • Nessuna reazione (mantenere la posizione corrente)

  • Posizione di lavoro (portare in posizione di lavoro)

  • Ultima posizione delle lamelle (assumere l’angolo di apertura lamelle che l’oscurante aveva prima dell’inizio del movimento)

L’angolo di apertura lamelle definito viene impostato dopo ogni movimento di posizionamento degli oscuranti o dopo un comando di movimento manuale terminato da un telegramma di arresto.

Dopo una caduta di tensione del bus o un download, l’ultima posizione delle lamelle non è chiaramente definita, quindi si presume che l’ultima posizione delle lamelle fosse la posizione di lavoro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?