MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Oscurante

Per controllare le veneziane è possibile commutare la funzione canale del dispositivo in modalità Oscurante.

Impostazioni generali

Funzione canale Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-8 Oscurante
   

Est. 1/2
Uscita 1+2; 3+4; 5+6; 7+8: Oscurante

Impostazioni rapide per oscurante

...

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?