MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tapparella

Per controllare le tapparelle è possibile commutare la funzione canale del dispositivo in modalità Tapparella.

Impostazioni generali

Funzione canale Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-8 Tapparella
   

Est. 1/2
Uscita 1+2; 3+4; 5+6; 7+8: Tapparella

Impostazioni Express per tapparella

...

Impostazioni rapide per tapparella

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?