Regolazione del valore (1 byte)
La funzione di regolazione del valore permette di impostare direttamente la luminosità richiesta. A questo scopo, l’oggetto valore del canale di uscita invia il valore di luminosità desiderato sotto forma di percentuale compresa tra 0% e 100%. L’intervallo di valori è diviso in 255 livelli di luminosità. Un livello ha un valore dello step di circa 0,4%. I telegrammi di regolazione con valori assoluti hanno un formato di dati a 1 byte (da 0 a 255).
I valori di luminosità desiderati devono rientrare nei limiti definiti dai valori di regolazione minimo e massimo. Se il valore di luminosità supera il valore di regolazione massimo, come valore di uscita viene impostato il valore di regolazione massimo. Se il valore di luminosità è inferiore al valore di regolazione minimo, come valore di uscita viene impostato il valore di regolazione minimo.
Il tempo di regolazione preimpostato per la regolazione del valore da 0% a 100% è di 0,6 s.