MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Utilizzo di lampade a LED e ESL/CFL

  • Non utilizzare lampade a LED insieme a lampade a risparmio energetico (ESL/CFL). Se possibile, utilizzare lampade dello stesso produttore e dello stesso tipo per ottenere caratteristiche di regolazione soddisfacenti.

  • La potenza massima di ciascun canale è generalmente inferiore per le lampade a LED o lampade a risparmio energetico rispetto ad altri carichi. I carichi massimi e il declassamento in base alla temperatura ambiente e alla configurazione dei dispositivi sono definiti nella guida all’uso.

  • Nella modalità Speciale (RL-LED), i valori vengono nuovamente ridotti in modo significativo.

  • La potenza massima dipende in larga misura dalle lampade a LED e a risparmio energetico utilizzate. Se il carico è eccessivamente elevato, l’attuatore attenua la luminosità al minimo o la spegne direttamente. In questo caso, ridurre il numero di luci.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?