MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Versione ETS idonea

L’applicazione è compatibile con ETS5 e versioni successive.

Le versioni precedenti, come ETS3 ed ETS4, non sono supportate.

I file dell’applicazione (knxproj) sono ottimizzati per la versione ETS specifica. Se si tenta di caricare un’applicazione ETS4 in ETS5, si otterranno tempi di conversione non necessari.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?