MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Oggetto di gruppo per funzione di priorità

Se è stata scelta la funzione di forzatura (nota in altri dispositivi come controllo della priorità), per questo canale è disponibile un nuovo oggetto di gruppo denominato Priorità.

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

59

Uscita master 1 e (nome del canale)

Priorità

2 bit

Ricevuto

2.001 Prio. commutazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?