MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Attivazione della calibrazione

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Attivazione della calibrazione

Numero di movimenti

Valore “1” su oggetto di calibrazione

N. di movimenti o oggetto di calibrazione

   

Ritardo della calibrazione tramite oggetto (0...255, unità = 1 s)

0

   

Numero di movimenti fino alla calibrazione

7 (1-20)

Attivazione di un movimento di riferimento dopo un numero di movimenti

Il canale somma il numero totale di movimenti, indipendentemente dal comando di controllo che ha attivato i movimenti. Una volta raggiunto il numero definito di movimenti, l’azionamento esegue un movimento di riferimento prima del successivo comando di posizionamento. Quindi si sposta nella posizione richiesta. Dopo il movimento di riferimento, il contatore di movimenti viene azzerato.


Attivazione del movimento di riferimento tramite oggetto di gruppo

Se l’oggetto “” riceve il valore “1”, per tutti i canali assegnati viene avviato un movimento di riferimento. Per non sovraccaricare l’alimentazione del sistema di oscuranti è possibile selezionare un “” per ogni canale. Se durante questo ritardo l’oggetto riceve un nuovo valore “1”, il tempo di ritardo viene riavviato. Il valore dell’oggetto “0” non ha significato.


Attivazione di un movimento di riferimento dopo un numero di movimenti o tramite oggetto di gruppo

È anche possibile selezionare una funzione logica dal numero di movimenti o dal telegramma di calibrazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?