MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempo di inattività fino a movimento in salita

Se l’oscurante in posizione di chiusura inferiore ha un tempo di inattività tra il momento in cui viene tirata la corda principale e il primo movimento verso l’alto, con questa funzione è possibile compensare questo ritardo.

Il tempo di inattività può essere utilizzato anche quando si utilizza una tapparella, per compensare l’apertura della tapparella.


Esempio:

Un valore = 10 fornisce un tempo di inattività di 10 x 10 ms = 100 ms

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni estese del tempo di corsa

-Impostazioni estese del tempo di corsa

Tempo di inattività fino a movimento in salita (0...255, unità = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?