MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Spegnimento manuale

Entrambe le funzioni di durata della temporizzazione consentono di interrompere anticipatamente la durata della temporizzazione. Alla ricezione del valore dell’oggetto 0, l’uscita viene regolata nella posizione Off. TS è il tempo per la commutazione (1 bit) con valore predefinito di 0,6 s.


Spegnimento manuale = Attivo (telegramma “0”)


Spegnimento manuale = Non attivo (telegramma “0”)

Un telegramma con il valore dell’oggetto 0 non ha alcun effetto. La durata della temporizzazione impostata prosegue normalmente fino alla fine.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?