Calibrazione
La funzione di calibrazione viene attivata centralmente nella scheda Impostazioni generali per tapparella e oscuranti con il parametro Calibrazione. Se la funzione viene attivata a livello globale, l’oggetto di gruppo seguente è disponibile per tutti i canali e ogni canale può utilizzare la funzione di calibrazione: Oggetto di gruppo per calibrazione.
Il dispositivo calcola la posizione corrente di un azionamento in base ai tempi di esecuzione impostati per l’azionamento e ai comandi di controllo eseguiti. Questo calcolo deve essere eseguito perché l’azionamento non invia alcun feedback riguardo alla sua posizione. Anche se i tempi di esecuzione sono stati impostati in modo molto preciso, dopo un certo numero di movimenti la posizione di altezza calcolata internamente si discosterà leggermente dalla posizione di altezza effettiva. Ciò è dovuto alle tolleranze meccaniche e alle condizioni meteorologiche (fluttuazioni di temperatura, gelo, pioggia, ecc.).
Il canale degli oscuranti può ripristinare questi scostamenti mediante corse di riferimento. A tale scopo sposta gli azionamenti nella posizione superiore o inferiore. Dopo la corsa di riferimento, il calcolo della posizione interna viene riavviato da un valore fisso. Eventuali scostamenti verificatisi nel frattempo vengono così eliminati.