MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Commutazione (1 bit)

Se l’oggetto Commutazione riceve un telegramma con il valore “1”, l’uscita viene attivata. Nelle impostazioni predefinite, il tempo di regolazione per la commutazione è di 0,6 s al 100%. L’uscita viene spenta con un valore dell’oggetto pari a “0”.

Il valore da raggiungere durante l’accensione tramite l’oggetto Commutazione può essere definito mediante parametri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?