MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Contatore cicli di commutazione

È possibile abilitare la funzione Contatore ciclo di commutazione solo per l’estensione commutazione/oscurante.

Se si attiva Contatore cicli di commutazione, tutte le azioni di commutazione di un relè vengono contate e memorizzate in modo persistente. Il valore effettivo può essere letto per ogni relè tramite un oggetto di gruppo contatore cicli di commutazione a 2 byte.

È necessario abilitare la visibilità degli oggetti di gruppo nelle Impostazioni estese per il dispositivo. È possibile abilitare la visibilità separatamente per ogni dispositivo di estensione.

Impostazioni estese

Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione

 

Estensione 1 Contatore cicli di commutazione

Disattivato/Attivato

 

Estensione 2 Contatore cicli di commutazione

Disattivato/Attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?