MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Questa funzione può essere abilitata singolarmente per ogni canale di regolazione. Il comportamento dell’uscita di regolazione in caso di caduta / ripristino della tensione del bus e di download di un’applicazione è definito.

Master/Est. 1/2 Uscita 1/8: Dimming

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

 
-Impostazioni di sicurezza e allarme

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Disattivato

Attivato

 

Uscita dopo la caduta di tensione sul bus

Nessuna reazione

Spegni

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità dopo la caduta di tensione sul bus in %

100 (1-100)

   

Uscita al ripristino della tensione sul bus

Come prima della caduta di tensione del bus

Nessuna reazione

Spegni

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità dopo il ripristino della tensione sul bus in %

100 (1-100)

   

Uscita al termine del download

Come prima del download

Nessuna reazione

Spegni

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità dopo il download in %

100 (1-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?