MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Abilita il campo di testo per la descrizione delle scene

Per ogni scena è possibile memorizzare un testo descrittivo. Ciò garantisce chiarezza per le diverse scene. Questa funzione può essere disattivata a livello globale qui.

Impostazioni aggiuntive

Impostazioni generali per scena

 

Abilita il campo di testo per la descrizione delle scene

     

No

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?