MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Calibrazione automatica

La funzione di calibrazione viene eseguita ogni volta che l’azionamento si sposta nella posizione finale definita a causa di un comando di posizionamento. Ciò significa che, al tempo di movimento necessario calcolato per l’azionamento, viene aggiunta una tolleranza pari al 5% del tempo di esecuzione totale per assicurare che l’azionamento raggiunga in modo affidabile la posizione finale desiderata. Una volta raggiunta la posizione finale, anche il contatore di movimento viene azzerato.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Calibrazione automatica

Superiore

Inferiore

Superiore e inferiore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?