MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità degli allarmi meteo

Qui vengono definite le priorità generali per gli allarmi meteo.

Impostazioni estese

Impostazioni generali per tapparella e oscurante

 

Priorità degli allarmi meteo

Allarme vento->Allarme pioggia->Allarme gelo

 

Allarme vento ->Allarme gelo ->Allarme pioggia

Tempo di monitoraggio di allarme vento 1

Allarme pioggia->Allarme vento->Allarme gelo

   

Allarme pioggia->Allarme gelo->Allarme vento

 

Tempo di monitoraggio di allarme vento 2

Allarme gelo->Allarme pioggia->Allarme vento

     

Allarme gelo->Allarme vento->Allarme pioggia

Questa impostazione delle priorità si applica a tutti i canali degli oscuranti e delle tapparelle per i quali è abilitata la funzione di allarme meteo.

Le reazioni a un allarme meteo diventano attive solo se non è già attivo un allarme meteo con priorità più elevata.

Se un allarme meteo viene resettato e in quel momento è attivo un altro allarme meteo con priorità più bassa, verranno eseguite le reazioni dell’allarme con priorità più bassa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?