Prolungamento tempo
Se si desidera riavviare o aumentare la durata della temporizzazione prima dello scadere, selezionare la durata della temporizzazione Riavviabile o Riavviabile ed estendibile o Non riavviabile.
La durata della temporizzazione viene quindi riavviata o prolungata utilizzando un altro telegramma “1”.
Alla ricezione di un nuovo telegramma con il valore dell’oggetto “1”, la durata della temporizzazione viene riavviata.
Alla ricezione di uno o più nuovi telegrammi con il valore dell’oggetto “1”, la durata della temporizzazione viene aggiunta alla durata della temporizzazione precedente. Il numero di aggiunte può essere impostato. È possibile parametrizzare un massimo di 5 aggiunte alla durata della temporizzazione.
Ad esempio è possibile aggiungere durate della temporizzazione premendo più volte un tasto separato.
Tuttavia, se la durata della temporizzazione non è riavviabile, l’uscita si disattiva/regola esattamente nel momento in cui scade il tempo. Se è attivata la funzione Spegnimento manuale, la durata della temporizzazione può essere terminata anticipatamente con un telegramma “0”.