MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Stato dell’altezza

La posizione attuale dell’azionamento viene fornita come valore compreso tra 0 e 100%. L’oggetto di stato corrispondente “Feedback per altezza” invia il valore al bus se l’azionamento raggiunge una posizione fissa dopo un movimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?