MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

Gli stati del relè causati da funzioni con priorità più elevata hanno la precedenza sulla reazione dopo il download dell’ETS.


Esempio:

la funzione logica OR con valore parametrizzato dell’oggetto logico dopo il ripristino della tensione del bus = 1 prevale e commuta l’uscita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?