MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durata di temporizzazione fissa

Con Durata della temporizzazione fissa è possibile parametrizzare una durata di temporizzazione fissa per ogni canale. La durata della temporizzazione può essere configurata tra 5 secondi e 1 ora. Questa funzione rende disponibile l’oggetto Temporizzata fissa (1 bit).

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Durata di temporizzazione fissa

 
-Impostazioni di tempo

Spegnimento manuale

Active

Non attivo

 

Prolungamento tempo


Non riavviabile

Riavviabile

Riavviabile ed estendibile

   

Numero max aggiunte

2 (2 - 5)

   

Durata

2 min (5 s - 1 h)

   

Preavviso di spegnimento

Disattivato

Attivato

     
 

Avviamento allarme (5...255, unità = 1 s) prima della fine

30 (prima della fine)

   

Nota: la durata della temporizzazione deve essere superiore o uguale al tempo di preavviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?