MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La funzione di sicurezza è un oggetto di gruppo a 1 bit con la massima priorità. Ciò significa che questo oggetto ha la precedenza sugli oggetti di gruppo seguenti:

Oggetto allarme / oggetto blocco / oggetto priorità Priorità delle funzioni per la commutazione

Oggetto ingresso logico

Oggetto della scena

Oggetto commutazione centrale

Oggetto temporizzata fissa / temporizzata variabile

Oggetto commutazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?