MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Dimming

Per regolare le utenze elettriche è possibile commutare la funzione canale del dispositivo in modalità Regolazione.

Impostazioni generali

Funzione canale Master / Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-2

Uscita regolazione 1-2

Attivata

Master/Est. 1/2
Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

...

Impostazioni rapide per dimming

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?