MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comunicazione di stato per valore di luminosità

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 

Comunicazione di stato per valore

Disattivato

Attivata

Il valore dell’oggetto segnale di un canale corrisponde sempre al valore di uscita corrente. Il valore dell’oggetto viene inviato nei casi seguenti:

  • Un processo di regolazione viene terminato.

  • È stato raggiunto il valore di regolazione minimo o massimo.

  • Un processo di regolazione è stato arrestato dal funzionamento manuale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?