MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sospendi funzionamento manuale automaticamente

Quando si commuta sul funzionamento manuale, è possibile impostare un limite di tempo. A tale scopo, impostare il parametro Sospendi funzionamento manuale automaticamente su

Quindi impostare il parametro Sospendi funzionamento manuale dopo 1...48 in ore sul tempo desiderato dopo il quale il dispositivo resetta automaticamente il funzionamento manuale. È possibile leggere lo stato operativo attuale tramite il LED del funzionamento manuale e ricevere un feedback tramite l’oggetto Stato comando manuale, se questa funzione è stata abilitata.

Impostazioni aggiuntive

Impostazioni di funzionamento manuale

 

Sospendi funzionamento manuale automaticamente

No

 

Sospendi funzionamento manuale dopo (1...48, unità = 1 ora)

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?