MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lampade alogene

Per le lampade alogene è memorizzata la seguente curva di regolazione:


Curva di regolazione: Lampade alogene

L’intervallo di regolazione parametrizzato si trova sull’asse Y.

La luminosità minima (Luminosità minima) e la luminosità massima (Luminosità massima) possono essere limitate.

L’intervallo di valori KNX (0-100%) si trova sull’asse X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?