MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tipo di ritardo

Per ogni canale è possibile parametrizzare dei tempi di ritardo. È possibile utilizzare parametri per definire i ritardi impostati come riavviabili o non riavviabili. In caso di ritardo di attivazione riavviabile, il tempo di ritardo viene riavviato alla ricezione di un telegramma “1”. In caso di ritardi di attivazione riavviabili, il tempo di ritardo viene riavviato alla ricezione di un telegramma “0”.


Ritardo di attivazione riavviabile (telegramma “1”)


Ritardo di disattivazione riavviabile (telegramma “0”)

Inoltre, per il ritardo di disattivazione è anche possibile selezionare Riavviabile ed estendibile. Il tempo di ritardo viene prolungato quando si riceve lo stesso valore del telegramma, ad es. utilizzando un tasto separato. È possibile definire il numero massimo di aggiunte.

In caso di ritardi non riavviabili, invece, il relè si spegne esattamente nel momento in cui scade il tempo.


Ritardo di attivazione non riavviabile


Ritardo di disattivazione non riavviabile

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?