Commutazione della funzione di sicurezza
La funzione di sicurezza generale viene attivata nella scheda Impostazioni estese con il parametro Sicurezza del dispositivo, che consente di configurare le impostazioni generali.
Qui è possibile parametrizzare l’effetto della funzione di sicurezza per ogni canale. La funzione di sicurezza può essere abilitata singolarmente per ogni canale di commutazione.
|
Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione |
Funzione di sicurezza |
||
| -Impostazioni di sicurezza e allarme |
Funzione di sicurezza |
Disattivato Attivato |
|
|
Reazione all’avvio della sicurezza |
Nessuna reazione Premuto Rilasciato Lampeggio (ciclo 5 s) |
||
|
Reazione al termine della sicurezza |
Nessuna reazione Premuto Rilasciato Segue valore attuale |
||
|
Sicurezza del dispositivo |
|||
|
Reazione al superamento del tempo di ciclo |
Nessuna reazione Premuto Rilasciato Lampeggio (ciclo 5 s) |
La funzione di sicurezza viene attivata se l’oggetto di sicurezza riceve un telegramma con il valore dell’oggetto definito tramite il parametro Sicurezza del dispositivo (Sicurezza del dispositivo). La reazione è definita dal parametro Reazione all’avvio della sicurezza.
Se l’oggetto di sicurezza riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, la funzione di sicurezza viene annullata e il relè di uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine della sicurezza.
Il dispositivo attende quindi un telegramma da un trasmettitore esterno entro il tempo di ciclo impostato a livello globale. Se questo telegramma non viene ricevuto entro il tempo di monitoraggio, si utilizza il parametro Reazione al superamento del tempo di ciclo per stabilire cosa deve accadere.