MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Stato delle lamelle (solo per oscuranti)

L’angolo di rotazione attuale delle lamelle degli oscuranti viene fornito come valore compreso tra 0 e 100%.

L’oggetto di stato corrispondente “Feedback per lamella” invia il valore al bus se l’azionamento/la lamella raggiunge una posizione fissa dopo un movimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?