MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo per l’elaborazione della scena

Per evitare correnti di accensione elevate quando si passa a una scena complessa, è possibile impostare un ritardo per ogni canale di uscita.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni scena

 
Impostazioni scene

Ritardo per l’elaborazione della scena (0...255, unità = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?