MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Posizione di riferimento

Una volta attivato un movimento di riferimento, l’azionamento si sposta nella posizione di riferimento parametrizzabile desiderata (posizione finale). Se entrambe le posizioni finali sono state impostate come posizioni di riferimento, l’azionamento si sposterà nella posizione finale più vicina a seconda della posizione attuale.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Posizione di riferimento

Superiore

Inferiore

Superiore e inferiore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?