MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comunicazione di stato per commutazione

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 

Comunicazione di stato per commutazione

Disattivato

Attivata

Il valore dell’oggetto segnale di un canale corrisponde sempre allo stato di uscita corrente (ON o OFF).

Regolato corrisponde all’impostazione ON. Ogni volta che lo stato passa da OFF a ON o viceversa, il valore dell’oggetto corrente viene inviato al bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?