MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La funzione di allarme è un oggetto di gruppo a 1 bit con priorità elevata. La funzione di sicurezza del dispositivo ha la massima priorità.

L’ordine di priorità per l’oscurante/tapparella può essere definito a livello generale Priorità delle funzioni per tapparella e oscurante. L’oggetto di allarme ha la precedenza sugli oggetti di gruppo seguenti:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?