MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tipo di oscuranti in discesa chiusi/in salita chiusi

(Senza posizione di lavoro)

  • Movimento in salita:
    lamelle chiuse in salita
    (posizione lamelle 0%)

  • Movimento di discesa:
    lamelle chiuse in discesa
    (posizione lamelle 100%)

  • Campo di regolazione possibile per l’angolo di apertura delle lamelle:
    0-100%


In discesa chiuse/in salita chiuse


Il parametro Posizione lamelle dopo movimento in % consente di definire il comportamento delle lamelle dopo un movimento per il canale. Mediante il parametro Posizione di lavoro è possibile impostare l’angolo di apertura che le lamelle devono assumere dopo ogni movimento di discesa.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante

Impostazioni rapide per oscurante

 

Controllo lamelle

 

Movimento dell’oscurante esistente

In discesa chiuse/in salita chiuse

Posizione lamelle dopo movimento in %

Ultima posizione delle lamelle

   

Nessuna reazione

   

Posizione di lavoro

   

Posizione di lavoro delle lamelle in %

75

Il valore preimpostato del 75% corrisponde a un angolo di apertura delle lamelle di circa 45°. Poiché questa posizione è impostata sulla base di un controllo a tempo, fare riferimento anche alla sezioneTempo di rotazione lamelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?