MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La funzione di allarme è un oggetto di gruppo a 1 bit con priorità elevata. La funzione di sicurezza del dispositivo ha la massima priorità. L’ordine di priorità per la commutazione può essere definito a livello globale (Priorità delle funzioni per la commutazione). L’oggetto di allarme ha la precedenza sugli oggetti di gruppo seguenti:

  • La priorità relativa a oggetto di blocco/oggetto di priorità viene definita centralmente per la commutazione: Priorità delle funzioni per la commutazione

  • Oggetto ingresso logico

  • Oggetto della scena

  • Oggetto commutazione centrale

  • Oggetto temporizzata fissa / temporizzata variabile

  • Oggetto commutazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?