MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni estese per regolazione

Nella scheda Impostazioni rapide per regolazione, attivare le Impostazioni estese per regolazione.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

No

-Tempi di regolazione

Tempi di regolazione

 

-Impostazioni di tempo

Durata della temporizzazione

 
   

Tempo ritardo attivazione

 
   

Tempo ritardo disattivazione

 
 

-Impostazioni blocco e priorità

Forzatura

 
   

Funzione disabilita

 
 

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza

 
   

Funzione di allarme

 
   

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?