Commutazione
È possibile scegliere tra le modalità di commutazione Commutazione e Lampeggio. Nella modalità Commutazione, il relè si apre e si chiude in base al telegramma KNX e all’impostazione della modalità contatto.
|
Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione |
Impostazioni rapide per commutazione |
||
|
Modalità di commutazione |
Commutazione Intermittente |
||
|
Modalità contatto |
Normalmente aperto Normalmente chiuso |
Le impostazioni per l’Uscita 1 descritte di seguito si applicano a tutte le uscite.
Se si seleziona la modalità Commutazione per l’uscita 1 sull’estensione, viene creato un canale ETS con il nome Estensione 1 Uscita 1 - switch + nome del canale. Tutti gli oggetti di gruppo per questa uscita si trovano qui.