Impostazioni rapide per oscurante/tapparella
Nella scheda Impostazioni rapide per oscurante/tapparella è possibile configurare le impostazioni di base e abilitare o disabilitare altre funzioni.
Per controllare gli oscuranti/tapparelle è possibile impostare la funzione canale del dispositivo sulla modalità operativa Oscurante o Tapparella. A questo punto, due uscite verranno sempre combinate in un singolo canale per oscurante/tapparella. Installare gli azionamenti in base alle istruzioni di installazione.
La modalità operativa per ogni uscita viene selezionata in Definizione delle funzioni canale:
|
Funzione canale per Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 |
Oscurante |
||
|
Est. 1/2 Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 Oscurante |
Impostazioni rapide per oscurante |
... |
|
Funzione canale per Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 |
Tapparella |
||
|
Est. 1/2 Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 Tapparella |
Impostazioni rapide per tapparella |
... |
Installare gli azionamenti in base alle istruzioni di installazione. Quando si collega il motore, verificare il senso di rotazione corretto per il movimento di salita/discesa.
Esistono diverse varianti di oscuranti per l’utilizzo sia all’interno che all’esterno. Il canale consente di controllare un motore per oscuranti/tapparelle con max 1000 VA. È possibile collegare un solo motore per canale. Il motore deve essere dotato di un interruttore di finecorsa.