MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La reazione dopo il ripristino della tensione del bus qui impostata ha una bassa priorità. Se per l’uscita viene attivata una funzione con priorità più elevata direttamente dopo il ripristino della tensione del bus, le impostazioni descritte di seguito si applicano a tali funzioni.

Gli stati causati da funzioni con priorità più elevata (funzioni di livello superiore) hanno la precedenza sulla reazione dopo il ripristino della tensione del bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?