MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Luminosità massima

In alcune situazioni potrebbe non essere possibile rilevare modifiche della luminosità ai valori di luminosità massimi, oppure l’illuminazione potrebbe essere generalmente troppo luminosa. In questi casi è possibile ridurre il valore di regolazione massimo.

Se le lampade possono essere regolate solo leggermente, verificare che il valore massimo di regolazione non sia impostato su un valore troppo basso (intervallo 76-100%).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?