MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità delle funzioni per tapparella e oscurante

Qui vengono definite le priorità generali per la tapparella e gli oscuranti. La funzione di sicurezza ha la massima priorità. Le altre priorità possono essere selezionate qui.

Impostazioni estese

Impostazioni generali per tapparella e oscurante

  Priorità delle funzioni Sicurezza >Allarme >Allarmi meteo >Blocco >Tutti gli altri
 

Sicurezza >Allarme >Blocco >Allarmi meteo >Tutti gli altri

 

Sicurezza >Allarmi meteo >Allarme >Blocco >Tutti gli altri

   

Sicurezza >Allarmi meteo > Blocco >Allarme >Tutti gli altri

   

Sicurezza >Blocco > Allarme >Allarmi meteo >Tutti gli altri

     

Sicurezza >Blocco >Allarmi meteo >Allarme >Tutti gli altri

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?