MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Abilita il pulsante per il comando manuale tramite oggetto

La commutazione a controllo del funzionamento manuale tramite il pulsante manuale è possibile solo se l’oggetto Abilita il pulsante per il comando manuale tramite oggetto ha il valore “1”. Se l’oggetto ha il valore “0”, la commutazione al funzionamento manuale è disabilitata. Se la commutazione è disabilitata da un telegramma, il dispositivo disattiva automaticamente anche il funzionamento manuale.

Il valore dell’oggetto Abilita il pulsante per il comando manuale tramite oggetto può essere parametrizzato dopo il ripristino della tensione del bus. Il valore “1” abilita il pulsante manuale e le uscite possono essere azionate sul dispositivo. Il valore “0” disabilita il pulsante manuale dopo il ripristino della tensione del bus.

Impostazioni estese

Impostazioni di funzionamento manuale

 

Abilita il pulsante per il comando manuale tramite oggetto

No

 

Valore oggetto dopo ripristino tensione bus

0 (pulsante manuale disabilitato)

   

1 (pulsante manuale abilitato)

   

Come prima della caduta di tensione del bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?