MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di blocco

Con la funzione di blocco è possibile spostare un oscurante/tapparella nella posizione di blocco desiderata. Lo stato del canale di uscita non può essere modificato da altri comandi di controllo finché il blocco è attivo. Per spostare l’azionamento in una posizione diversa è possibile utilizzare solo una funzione di livello superiore con una priorità più elevata.

La funzione di blocco può essere abilitata singolarmente per ogni canale di uscita.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Funzione di blocco

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Funzione disabilita

Disattivato

Attivato

 

Blocco

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Stato del segnale di blocco

Disattivato

Attivato

   

Reazione a inizio del blocco

Nessuna reazione

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

   

Posizione altezza a inizio blocco in %

0 (0 – 100)

   

Posizione lamelle a inizio blocco in %

0 (0 – 100)

   

Reazione al termine del blocco

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre blocco

Accetta posizione automatica corrente

   

Reazione dopo il download

Disattivato

Attivato

Come prima del download

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato

Come prima della caduta di tensione del bus

Una volta abilitati Funzione blocca e Stato del segnale di blocco sono disponibili nuovi oggetti di gruppo per il canale.

È possibile attivare e disattivare un blocco del canale utilizzando l’oggetto di blocco.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?