MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzioni a priorità superiore

L’ordine di priorità delle varie funzioni è impostato nella scheda Impostazioni estese del dispositivo.

Priorità delle funzioni per la commutazione

Nell’ETS è possibile attivare la funzione ad alta priorità.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Forzatura

 
-Impostazioni di logica, blocco e priorità

Funzione alta priorità

Disattivato

Forzatura

Funzione disabilita

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?