MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Modalità contatto normalmente aperto

Le impostazioni per l’Uscita 1 descritte di seguito si applicano a tutte le uscite.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 
 

Modalità contatto

Normalmente aperto

Normalmente chiuso

Se l’oggetto Commutazione riceve un telegramma con il valore “0”, il contatto viene aperto. Se viene ricevuto un telegramma con il valore “1”, il contatto viene chiuso.

Le impostazioni “Premuto” e “Rilasciato” sono utilizzate per i diversi stati di commutazione dei contatti di uscita.

Nella modalità relè “Normalmente aperto”:

  • Premuto = contatto chiuso

  • Rilasciato = contatto aperto


Commutazione (modalità normalmente aperto)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?