MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comunicazione di stato

A seconda della parametrizzazione, ogni canale può restituire una comunicazione di stato. A tale scopo sono disponibili i seguenti parametri di impostazione:

Comportamento normale (Premuto = 1; Rilasciato = 0)

Invertito (Premuto = 0; Rilasciato = 1)


NOTA: All’inizio dell’intervallo di lampeggio viene inviato un segnale “1” come feedback al bus. Al termine dell’intervallo di lampeggio, viene inviato un telegramma “0” al bus. O invertito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?