MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di allarme

In caso di allarme, la funzione di allarme può essere utilizzata per impostare ogni uscita sullo stato di allarme desiderato. L’uscita viene disabilitata per l’ulteriore funzionamento. Per commutare l’uscita in uno stato diverso è possibile utilizzare solo una funzione di livello superiore con una priorità più elevata.

La funzione di allarme può essere attivata singolarmente per ogni canale di uscita.

Qui è possibile parametrizzare la funzione di allarme per ogni canale.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Funzione di allarme

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di allarme

Disattivato

Attivato

 

Allarme

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Reazione all’avvio dell’allarme

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Lampeggio (ciclo 5 s)

   

Reazione al termine dell’allarme

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Segue valore attuale

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato

Come prima della caduta di tensione del bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?