MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni estese per commutazione

Nella scheda Impostazioni rapide per commutazione, attivare le Impostazioni estese per commutazione.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 

Impostazioni estese per commutazione

Disattiva

Attiva

-Impostazioni di tempo

Durata della temporizzazione

Tempo ritardo attivazione

Tempo ritardo disattivazione

-Impostazioni di logica, blocco e priorità

Forzatura

 

Funzione logica

 

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza

 

Funzione di allarme

   

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?