MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di sicurezza per tapparella

Funzione di sicurezza per oscurante

La funzione di sicurezza generale viene attivata nella scheda Impostazioni estese con il parametro Sicurezza del dispositivo, che consente di configurare le impostazioni generali.

Sicurezza del dispositivo

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Tapparella

Funzione di sicurezza

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza

Disattivato

Attivato

 

Reazione all’avvio della sicurezza

Nessuna reazione

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

 

Posizione altezza a inizio sicurezza in %

0 (0-100)

   

Posizione lamelle a inizio sicurezza in %

0 (0-100)

   

Reazione al termine della sicurezza

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre sicurezza

Accetta posizione automatica corrente

   

Reazione al superamento del tempo di ciclo


Nessuna reazione

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

   

Posizione altezza al superamento del tempo di ciclo in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?