MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Protezione del dispositivo e sicurezza informatica

Il master commutazione/oscuranti SpaceLogic KNX dispone di un’interfaccia micro USB B. Questa serve per la diagnosi e l’aggiornamento del firmware del dispositivo. Nell’applicazione ETS si deve impostare un codice PIN a 4 cifre per impedire che persone non autorizzate possano manipolare il firmware (sicurezza informatica).

Questa operazione è necessaria prima di un aggiornamento del firmware con il “Tool di aggiornamento del firmware” di Schneider Electric. Senza questo PIN non è possibile eseguire l’aggiornamento. Sono disponibili 3 tentativi per l’immissione di un codice di accesso valido. Se il codice non viene immesso correttamente, la porta di manutenzione viene disabilitata per 1 ora oppure si deve riavviare il dispositivo (ripristino dell’alimentazione o reset del dispositivo).

Impostazioni generali

Informazione di protezione del dispositivo:

Codice PIN non valido per l’aggiornamento del firmware! Immettere un codice PIN valido nelle impostazioni estese prima di scaricare la configurazione!

Il codice PIN viene immesso nella scheda Impostazioni estese (Codice PIN per aggiornamento firmware). Non sono ammessi PIN non sicuri (ad es. 1234, 1111, 2222, ...)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?